Renesas Synergy™

FAQ 1004040 : 従来品 uPD70F3003 と 新製品 uPD70F3003A との相違点はどこでしょうか?

基本的な部分として、uPD70F3003と uPD70F3003A では ROMレス・モードの有無、 CKCレジスタの初期値設定及びこれに伴い MODE端子の機能が変更されております。

  uPD70F3003 uPD70F3003A
ROMレス・モード 有り
(MODE=0:ROMレス・モード)
(MODE=1:シングルチップ・モード)
なし
CKCレジスタ
初期値
00 MODE端子で選択
(MODE=0:03 / MODE=1:00)


また、パッケージの厚さが 1.45mmから 1.40mmと若干薄くなります。

適用製品

V853
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください