Renesas Synergy™

FAQ 1008658 : ディジタル回路を設計したいのですが、規格の見方や注意点が分かりません。

次のインフォメーション資料を参考にしてください。

参照資料:「電気的特性の考え方 マイコン編

タイトルはマイコン編ですが、測定点電圧が 50%の製品もあることなどを除けば、 基本的には他のディジタル製品でも適用できます。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください