Renesas Synergy™

FAQ 1007095 : ベース・クロックとして外部発振器からの 6.78MHz が使用できるか?

これは、デバイスと動作モードにより異なります。
uPD703003、uPD70F3003の場合には、 ダイレクト・モードで A/Dコンバータを使用しない時のみ動作可能です (PLLモードでは起動時に 33MHzの最高動作周波数を超えてしまいますので、使用できません)。

その他のV853 (品名の後に A が付く製品) の場合には、PLLモードで MODE=0 に設定したとき、 ダイレクト・モードで MODE=1 に設定したときのみ動作可能です。
なお、PLLモードで MODE=0 に設定した場合にはその後の設定で CKCレジスタを 02 (fxxで動作) に設定した場合のみ A/Dコンバータが使用可能です。

適用製品

V853
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください