Renesas Synergy™

FAQ 1007050 : [V850E共通] そのほかにクロック切り替え時に注意すべき点は?

CKCレジスタは特定レジスタですので、 その設定手順 (ユーザーズ・マニュアルの "9.3.4 クロック・コントロール・レジスタ" に記載されておりますが以下にも示します) を守って変更してください。

(1) 割り込みの禁止(NPビットをセットして NMIも禁止)する。
(2) 汎用レジスタに CKCレジスタにセットする値をセットする。
(3) PHCMDに (2) のレジスタから転送する。
(4) CKCレジスタに (2) のレジスタから転送する。
(5) NOP命令を挿入
(6) 割り込み禁止を解除する。

適用製品

V853
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください