Renesas Synergy™

FAQ 1006901 : FL-PR3((株)内藤電誠町田製作所)を使用した uPD78F9488のオンボード書き込みで、イニシャライズ・エラーが発生します。

イニシャライズ・エラーはデバイスとライタが全く通信できない状態であることを示しています。
これは通常、結線に問題がある場合やデバイスが動作してない場合に発生します。
以下の点をご確認ください。

ユーザーズ・マニュアルの p.281の結線は通常の書き込みの時の信号の結線を示したものです。
オンボードで書き込みには、電源やクロックはボード上で供給し、ライタからのクロックは配線しません。
また、この時 FL-PR3の TARGET VDD SWITCH は IN 側に設定してください。

そのほか、デバイスの VPPや リセットは書き込み時には FL-PR3に切り替えるようにしておいてください。
この状態で、CLK以外の信号がマニュアルの記述のように結線してあり、 クロックの発振に問題なければ、書き込めるはずです。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください