Renesas Synergy™

FAQ 1002710 : オンボード書き込みについて、マイコン自体にはどのようなファームウエアが組み込まれているのでしょうか?

資料は用意しておりません。 オンボード書き込みは、単に単体で書き込む動作をターゲット上で行うだけでデバイスから見ると単体書き込みと差はございません。
これらの書き込みに必要な処理(通信条件の設定、クリア、書き込み、及びベリファイ等の実際に書き込むために必要な処理)は全て内蔵のファームウエアが行っております。

 

 

適用製品

78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください