Renesas Synergy™

FAQ 105059 : 【シリアルインタフェース】 リセット後、ポートをSOUT端子に切り替えた時の端子の状態は?[2004/11/15]

ハイインピーダンス状態です。
同期クロックの立ち下がりで、シリアルI/Oレジスタのビット0が出力されます。
なお、リセット後、シリアルI/Oレジスタの値は不定です。 (#102161)

 

 

適用製品

4508
4509
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください