Renesas Synergy™

FAQ 1002532 : UPD98410で, ポーリング制御を行わないように設定する方法はありますか?

ポーリング制御を行わないように設定する方法はありません。
シングルPHYモードでもポーリングします。

 

適用製品

産業用ネットワーク
ZigBee/ IEEE802.15.4 近距離無線通信ネットワーク
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください