Renesas Synergy™

FAQ 1007293 : SIO2を使用してデータを出力した後の割り込みが発生しません。

(1) CPUが割り込み禁止なっていませんか?
送信完了割り込みが発生しないようですが、この場合は CPUの割り込みが禁止となっている可能性があります。
割り込みが問題かシリアルが問題かの切り分けを行うために、 CSIC2のビット7 (CSIF2) がセットされるかどうかを確認してください。
(これがセットされていれば、シリアルは動作していると判断され、これが立っていなければ、 シリアルの動作に問題があると判断できます)
(2) CSI2のクロックはちゃんと設定されているのでしょうか。(具体的な設定値が不明です)?
(送信では CSIM1の設定をコピーして、クロック選択部分だけは流用されているので、 具体的な設定値が不明です)?
(3) シリアルの設定と起動条件の関係には問題ないでしょうか?
もし、CSI2を送受信モードで使用されておられる場合は、転送起動条件は SIO2からの読み出しではなく、 SIO2へのダミー・データの書き込みとなります。
以上の点に着目してディバッグしてください。

 

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください