Renesas Synergy™

FAQ 1002671 : uPD780701Yで、以下の設定値は可能でしょうか? また実現可能ならその時のシステム・クロック値も教えてください。

<設定値>

CANバス・タイミング・パラメータ
Time Quanta 1000ns
Synchronization Jump Width 3000ns
Sampling mode 1回

 

回答

はい、これらの設定は可能です。
6MHzのシステム・クロックで、BRPRS=2に設定して 1/6 にすることで、1000nSの Time Quantaが選択できます。 SYNC0と SYNC1でデータ・ビット時間を 8、同期ジャンプ幅 3、サンプル点 5 の設定にすれば可能です。

 

 

適用製品

UPD78070xAY

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください