Renesas Synergy™

FAQ 107265 : USBのエンドポイント1, 2の転送方向を変更できるか?

変更できます。
ホストから見たエンドポイント1, 2の転送方向(IN/OUT)は、USBエンドポイント情報レジスタ(USBEPIR)の「ホストが使用するエンドポイント番号」の値を変えることによって、変更可能です。

 

 

適用製品

M16C/6C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください