Renesas Synergy™

FAQ 1010622 : 2SK1671のデータシートに、ターンオフ時間は250ns(TYP)と記載がありますが、最大値を教えてください。

2SK1671では、ターンオフ時間などのスイッチング特性はMin、Max値で規定しておりません。一般的にスイッチング特性はTyp値で規定しています。ご了承ください。

 

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください