Renesas Synergy™

FAQ 103857 : 4Mバイトモード(メモリ空間拡張モード2)において、バンクの設定は、データアクセスごとに必要か?

同じバンクの領域をアクセスするごとにDBRレジスタを設定する必要はありません。異なるバンクの領域へアクセスする場合は、DBRレジスタのBSR2~BSR0ビットでバンクを変更してからアクセスしてください。

 

 

適用製品

M16C/62N
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください