Renesas Synergy™

FAQ 107100 : 12ビットのシリアルデータ転送完了前(例えば4ビット入力後)にLD端子が"H"となった場合、アナログ出力はどのようになるのでしょうか?

(1)LD信号が入力された時点でシリアルのシフトレジスタに入っている値が新たなデータとして使われます。このデータが有効な出力チャネルを指定してい る場合、デジタル入力部分のデータはアナログ電圧に変換され、該当チャネルのアナログ出力として出力されます。無効なチャネルをしている場合は無視されま す。

 上記例の場合では今回入力された4ビットを上位4ビットとして、前の古いデータの上位8ビットを下位8ビットとして合成された12ビットが新たなデータとしてDACにセットされ、対応したチャネルから、アナログ電圧が出力されます。

(2)10ビット、13ビット、16ビット転送のDACでも同様になります。

 

*: LD端子はM62383では名称がSLDx端子およびSLDy端子に、M62384ではSLD端子に、M62362ではBS端子になります

適用製品

I2CバスI/Oエキスパンダ(コンバータ)
I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください