Renesas Synergy™

FAQ 104828 : Hi-Speed対応ホストにFull-Speedで接続された場合に、USB2.0仕様で追加された 「Get Descriptor (Devide Qualifier)」 リクエストは送られてこないのか?

DeviceDescriptorでbcdUSBフィールドを"2.0"で答えている場合、Full-Speed接続時でも送られてくる場合があります。
規格ではFull-Speed時はSTALL応答しなくてはなりません。
また、DeviceDescriptorでbcdUSBフィールドを"1.1"で答えた場合、送られてきません。

#対象デバイス:M66291,M66590,M66591,M66592,M66596

適用製品

M66596, R8A66597
M66291
M66591
M66592
M66590
USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください