Renesas Synergy™

FAQ 103625 : SH-4は、PCIバスインタフェースとして、+3.3Vですが、+5VのPCIデバイスに接続可能ですか?

接続不可です。SH-4は、+5Vトレラントではありませんので、+5Vデバイス及びSH-4間に+5Vトレラントのバッファを追加してください。

適用製品

SH7751R
SH7751
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください