Renesas Synergy™

FAQ 1011763 : RZ/G1で必要となる電源を教えてください。

必用な電源は以下の通りです。

1.8V:ETM, SD, LVCMOS I/F, Xtal, JTAG, Trace and RST
1.03V:core, SATA, PCIe, USB3.0
1.5V or 1.35V:DDR3-I/O or DDR3L-I/O
3.3V:Others

適用製品

RZ/G1M
RZ/G1E
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください