Renesas Synergy™

FAQ 1007260 : DRAMコントローラで、ロウ・アドレスが変化しない DRAMアクセスにおいては、カラム・アドレスのみを出力するのですか?

はい、V850E/MS1でメモリ・アクセスの高速化のために DRAMのページ機能をサポートしています。
2サイクル目アクセスがページ内の場合にはカラム・アドレスのみを出力するようになっています。

 

 

適用製品

V850E/MS1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください