Renesas Synergy™

FAQ 103846 : メモリ拡張モードで下記の設定時、内部ROMはウェイトなしでアクセスされるか。

Q : 質問

メモリ拡張モードで下記の設定時、内部ROMはウェイトなしでアクセスされるか。
・PM1レジスタのPM17ビットが"0"(ウェイトなし)
・CSRレジスタのCS0ビットが"1"(チップセレクト出力許可)、CS0Wビットが"0"(ウェイトあり)


A : 回答

PM17ビットが"0"に設定されているので内部ROM領域はウェイトなしでアクセスされます。CS0WビットはCS0領域に対してウェイトの有無を設定するビットです。

 

適用製品

M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/30P
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください