Renesas Synergy™

FAQ 1011764 : SDカードI/Fは、どのフォーマットに対応していますか?

SD、SDHC、SDXCをサポートしております。ただし、CPRMはサポートしておりません。物理仕様としては、interface 0がSDR104、interface 1/2がSDR50をサポートしております。

適用製品

RZ/G1M
RZ/G1E
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください