Renesas Synergy™

FAQ 103508 : CCRのVフラグの変化は、データサイズによって異なりますか?

Vフラグは符号付き算術演算の結果の桁あふれを検出して変化します。この動作は、データのサイズによらず同様ですが、フラグの変化するタイミングが異なり ます。バイトサイズ:H'7Fより大きい、またはH'80より小さい値になったとき。ワードサイズ:H'7FFFより大きい、またはH'8000より小さ い値になったとき。ロングワードサイズ:H'7FFFFFFFより大きい、またはH'80000000より小さい値になったとき。

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください