Renesas Synergy™

FAQ 107086 : 低消費電力モードなどでアナログ電源電圧が長時間、動作条件を下回る場合、どのような弊害がありますか? 例えば、通常動作は5Vで、低消費モードに入ったときに、2.5V程度が長時間入力されます。

電源電圧がデータシートで規定される電圧の下限を下回ると、正常な動作が期待できませんので、電源をオフするようにしてください。電源電圧は常に電源電圧範囲に入るように設計してください。

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください