Renesas Synergy™

FAQ 1004843 : レギュレータ内蔵のマイコンで、外部コンデンサの容量は、推奨値より大きければいいのですか。

いいえ、容量が大きいと、電源投入時に周辺に対して内部動作の起動が遅れるため、動作保証ができません。
なお、容量やESR,ESLが小さいコンデンサでは、動作が不安定になって発振する可能性があります。特性にご注意のうえ、ご使用のコンデンサで十分にご評価・判断ください。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください