Renesas Synergy™

FAQ 105929 : SH7144/SH7046/SH7047シリーズにおいて、MCU動作モード変更時のモード端子(MD0~MD3)、FWP端子のタイミング設定について教えてください。

モード設定時のMD3~MD0セットアップ時間(tMDS)は、RES立ち上がりに対して20tcyc以上になります。この規定は、FWP端子についても同様です。

フラッシュメモリの書き込み/消去時のモード変更、電源投入/切断タイミング等は、各製品のハードウェアマニュアル 「フラッシュメモリの章 使用上の注意事項 フラッシュメモリの書き込み/消去」に従って行なってください。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください