Renesas Synergy™

FAQ 1002654 : メモリ構成を 16ビットと 32ビットで混在させてアクセスできますか?

ROMと SDRAMのデータ・バス幅は、リセット解除時の DBUS32端子の状態で決まり、 同じ幅にしか設定できません。
なお、DBUS32端子で 32ビット・データ・バスに設定した場合、外部I/O領域 (IOCS0,1端子でアクセスする領域)は 16ビットと 32ビットの幅を選択できます。

ただし、IOCS0,1端子にメモリを接続する場合、 制御用のストローブ信号は外部で作成する必要があります。
また、外部I/O領域にメモリを接続して、キャッシュ領域にマッピングした場合、 制限事項があります。
詳細は販売店が配付する使用制限事項の文書をご参照ください。

適用製品

UPD30131F1-200-GA2
UPD30131F1-200-GA2-A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください