Renesas Synergy™

FAQ 103771 : UART0送受信中に、UART1の設定を変更するためにUCONレジスタを設定してもよいか?

UART0の送受信中でも、UCONレジスタのUART1の設定は変更可能です。ただし、UART0に関するビットには同じ値を上書きしてください。

 

 

適用製品

M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください