Renesas Synergy™

FAQ 1006871 : uPD780058で、CSIM1レジスタで動作モードを 3線シリアルI/Oモードに設定した直後、 SCK1端子 (P22) の出力初期値 は H or L のどちらですか?

P22 の出力ラッチに設定してある値によって異なります。
P22 を SCK出力として使用する場合には P22 の出力ラッチには前もって、 1 をセットしておく必要があります。
こうすることでモード設定を行うと Hレベルを出力することができます。

 

 

適用製品

UPD78005x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください