Renesas Synergy™

FAQ 103848 : DMA転送で外部メモリへアクセスしているときにRDY信号が入力された場合、RDY信号は受け付けられるか?

DMA転送時もRDY信号は受け付けられます。ただし、DMA転送により外部メモリへアクセスしている場合、外部メモリを割り付けているCSi領域(i=0~3)ではCSRレジスタのCSiWビットを"0"(ウェイトあり)にしてください。

適用製品

M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/30P
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください