Renesas Synergy™

FAQ 107257 : 【ソフトウェア, ソフトウェアプログラミング】 4283グループ用に作成したプログラムを4286グループで使えるか? [2009/02/05]

はい。4286グループは、4283グループとソフトウェアコンパチブル、ピンコンパチブルです。
ただし、異なる機能がありますので、相違点については、4283グループ及び4286グループのデータシートをご参照ください。
製造プロセス、内蔵ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲内で特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。
これらの製品を切り替えて使用される場合は、個々の製品毎にシステム評価を実施してください。
同様に発振回路定数においても、お客様のシステム・条件で安定した動作クロックを得られるように発振子メーカーとご相談の上で、発振子及び発振回路定数を選定してく ださい。(#107259)

 

適用製品

4286
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください