FAQ 107327 : SSCG IC(RD151TS33XXARP)のモデュレーション周波数はいくつでしょうか。また、入力クロックの周波数に依存するのでしょうか。

RD151TS33XXARPモジュレーション周波数の設計値は出力周波数20MHzの時15KHzになります。
モジュレーション周波数は出力周波数に比例して変化し、基本的には出力周波数に3/4000を乗じた値になります。


キーワード:SSCG、クロック

 

 

適用製品

HD74SSTV シリーズ
HD151BF シリーズ
シリアル通信用IC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください