Renesas Synergy™

FAQ 103221 : H8/3024グループに5Vの電圧を通電した場合は、どうなりますか?

"本製品の絶対最大定格値は4.3V(max)です。

誤って5Vの電圧をかけてしまった場合、マイコンが破壊に 至る可能性が十分あり得ます。

そのようなご使用はお止めくださいますよう、お願い致します。"

適用製品

H8/300H
H8/3024
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください