機能選択レジスタは機能選択レジスタDi→機能選択レジスタCi→機能選択レジスタBiの順で出力する周辺機能を選択します。最後に機能選択レジスタAiで入出力ポートと周辺機能出力のどちらを使用するか選択します。
適用製品
M32C/8A |
M32C/88 (M32C/88T) |
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B) |
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T) |
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T) |
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T) |
M32C/80 |