Renesas Synergy™

FAQ 105356 : 割り込み優先順位の制御回路が無い製品でも、多重割込みは可能でしょうか。

割り込み処理内にて、CCRのIビットをクリアして頂ければ可能です。但し、割込み要因となったフラグでも割り込みが発生するため、CCRのIビットをクリアする前に要因フラグをクリアする必要があります。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/300L Super Low Power
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください