Renesas Synergy™

FAQ 106547 : ソフトウェアでM16C/62AとM16C/62Pを判別する方法があるか?

PM1レジスタのビット3(内部予約領域拡張ビット)の初期値でM16C/62AとM16C/62Pの判別ができます。
M16C/62Aではこのビットの初期値は"0"、M16C/62Pでは初期値は"1"となります。リセット解除後、このビットを読み出して判断してください。

適用製品

M16C/62A
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください