Renesas Synergy™

FAQ 103761 : マスカブル割り込みにおいて、割り込み処理中に割り込み要求が発生した場合、要求を保持できるのか?

割り込み要求ビットは、割り込み要求が発生したときに"1"になり、割り込み処理へ分岐したときに"0"になります。したがって、割り込み処理への分岐 後、同じ割り込み要求が発生した場合、再度、割り込み要求ビットは"1"となり、割り込み要求が発生したことを保持します。ただし、既に、割り込み要求 ビットが"1"の状態で、再度、同じ割り込み要求が発生した場合は、2回分の割り込み要求を記憶するということはありません。つまり、各々の要因に対し て、1回分ずつの割り込み要求を保持することができます。

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください