Renesas Synergy™

FAQ 103648 : SH7710においてRTCだけ使用する場合に、供給する必要のある電源について教えてください。

SH7710においてRTCのみ使用する場合にも、 RTC用電源端子(VccQ-RTC)を含む全ての電源端子に電源を供給してください。 RTC用電源端子以外の電源端子への給電を停止することはできません。

付記:
SH7615,SH7616,SH7618,SH7619は、RTCを内蔵していません。

 

 

適用製品

SH7710
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください