Renesas Synergy™

FAQ 106808 : 内蔵ROM有効拡張モードで起動しているのですが、アドレスが出力されません。

ポートファンクションコントロールレジスタ4(PFCR4)をアドレス出力許可にし、アドレス出力該当ポートのデータディレクションレジスタ(DDR)を出力設定にして下さい。

 

 

適用製品

H8SX/1720S (H8SX/1720, H8SX/1720S)
H8SX/1668R, H8SX/1668M
H8SX/1663
H8SX/1658R, H8SX/1658M
H8SX/1657
H8SX/1653
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
H8SX/1622
H8SX/1544
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください