Renesas Synergy™

FAQ 1002621 : [V853]タイマ制御レジスタの設定順序に推奨(もしくは規則)はあるでしょうか?

Q : 質問

タイマ制御レジスタの設定順序に推奨(もしくは規則)はあるでしょうか?

対象となるレジスタは次の通りです。
・キャプチャ/コンペア・レジスタ (CC1n0-3)
・タイマ出力コントロール・レジスタ (TOC1n)
・タイマ・コントロール・レジスタ (TMC1n)
・タイマ・ユニット・モード・レジスタ (TUM1n)


A : 回答

先にモードを設定してから、コンペア・レジスタを設定してください。

1. TMCでカウント・クロックのみを設定 (CEは0のまま)
2. TUMを設定
3. TOCを設定
4. CCを設定
5. PMCを設定
6. CEを1にしてTMCを設定してタイマを起動

 

適用製品

V853
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください