Renesas Synergy™

FAQ 105923 : SH-2/SH-2Aにおいて、レジスタ内のリザーブビットに指定以外の値を書き込んだ場合、何か問題が起こるのですか?

レジスタ内のリザーブビットに規定値以外の値を書き込むと問題となる場合があります。
レジスタ内のリザーブビットに規定値以外の値を書き込んだときの動作については保証できませんので、規定値以外の値を書き込まないでください。

 

 

適用製品

SH7261
SH7211
SH7206
SH7641
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7606
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください