Renesas Synergy™

FAQ 106440 : SH7080シリーズおよびSH7146シリーズにおいて、AUD機能は使えますか?

SH7080シリーズおよびSH7146シリーズのF-ZTAT版では、H-UDI機能しかサポートしていません。
ただし、SH7080シリーズおよびSH7146シリーズでは同一パッケージで『E10Aフル機能対応F-ZTAT版』をラインナップしています。
『E10Aフル機能対応F-ZTAT版』では、H-UDI機能とAUD機能が対応可能です。
『E10Aフル機能対応F-ZTAT版』は開発時専用の製品であり、量産に使用することはできませんのでご注意ください。

なお、『E10Aフル機能対応F-ZTAT版』の品名については、SH7080シリーズおよび、SH7146シリーズのハードウェアマニュアル 章末の付録(品名一覧)をご参照ください。

適用製品

SH7146, SH7149
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください