Renesas Synergy™

FAQ 103242 : H8/3062グループの書き込み制御プログラムは使用可能ですか?

いいえ、残念ながら流用できません。しかしながらH8/3069RFは0.18μmプロセスを採用した製品で、Flashメモリの制御方式を従来より一新 し制御方法を共通化致しました。今後開発されるFlash内蔵製品では制御方式が統一化され、今後制御プログラムを共通で使用できるようになります。

適用製品

H8/300H
H8/3069R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください