Renesas Synergy™

FAQ 103229 : ソフトをそのまま置き換えは出来ないの?

"内蔵周辺機能は同一ですので、流用可能です。

Flashメモリが従来の2電源から単一電源に変更になりましたので、Flashの書込み/消去を自作されている場合、

プログラムフローが異なるため変更が必要になります。

詳しくはハードウエアマニュアルに記載されている内容をご参照ください。"

適用製品

H8/300H
H8/3048B
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください