Renesas Synergy™

FAQ 103212 : H8/3024グループの基板は 、H8/3062グループの基板としてもそのまま 使えますか?

動作電源電圧が3.3Vと5.0Vの違いがございますが、ピン配置・内蔵周辺機能など完全互換製品です。

従いましてそのままご使用が可能です。

適用製品

H8/300H
H8/3062
H8/3024
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください