Renesas Synergy™

FAQ 1008818 : ベース接地回路(Common Base Circuit)

ベースは共通接地として、入力をエミッタに加え、コレクタに負荷抵抗を付けて、その両端から出力を取り出します。
入力抵抗が低く、帰還容量の影響を受けにくいことから、高周波電力増幅に使われましたが、最近は、高周波用にもエミッタ接地回路が多用され、ベース接地回路はあまり見かけません。

関連項目
エミッタ接地回路(Common Emitter Circuit)
コレクタ接地回路(Common Collector Circuit/Emitter Follower Circuit)

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください