Renesas Synergy™

FAQ 1006598 : uPD78F9026Aを検討しています。クロック入力範囲が 1MHz~5MHz となっています。 100kHz では動作しないのでしょうか?

100kHz のクロックでの動作は保証できません。
動作が保証できるのはデータ・シート記載の 1MHz~5MHz の範囲だけです。
なお、uPD78F9046にはサブシステム・クロックが追加されており、 32~35kHz のクロックで動作しますのでこちらをご検討ください。

 

 

適用製品

UPD78902x
UPD78904x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください