Renesas Synergy™

FAQ 1005642 : USBのICデバイスを購入すれば、すぐ使えますか。

当社のUSB LSI製品は、すべてUSB-IFによる認証試験をパスしておりますが、お客様がLSI製品を使用して機器を開発・販売される際は、機器ごとに個別にUSB-IFによる認証試験をパスさせ、ライセンスを受ける必要があります。
詳細は、USB仕様の策定管理団体であるUSB Implementers Forum(USB-IF)でご確認ください。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください