Renesas Synergy™

FAQ 1005869 : スイッチング・ダイオードで、順方向のオン抵抗は一定ですか。

いいえ、順電流が多くなると、オン抵抗は小さくなります。抵抗が一定なら、V-I特性は直線になりますが、ダイオードではVの増加によって、Iが指数関数 的に増加します。抵抗はV/Iなので、V-I特性曲線の接線(I/V)が急勾配になるということは、抵抗が小さくなることを意味します。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください