Renesas Synergy™

FAQ 107145 : 【PWM出力】 下記設定にてタイマ3 PWM0モードを使用した場合の出力は、小区間 = 512 us(2 us × 256)、"H"区間= 126 us(2 us × 63)でよいか? [2008/10/10]

[設定内容]
発振子:8MHz
タイマ3カウントソース:タイマ3用分周器
タイマ3動作モード:PWMモード
タイマ3出力選択:タイマ3出力
タイマ3分周:1/16 × φSOURCE
タイマ3(0022h):63-1
PWM0設定ビット(PWM01レジスタ(0024h番地)のビット1、0):00b

 

回答

小区間 = 512 us(2 us × 256)です。しかし、その内の"H"区間 = 124 us(2 us × 62)になります。 (#107156)
 

適用製品

38D2
38D5

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください