Renesas Synergy™

FAQ 1006012 : オペアンプuPC1251 は 15Vにおける Vo vs Io(sink)特性が示されていますが、5Vにした場合の特性を教えてください。

5Vでは電流値が少し下がりますが、大きな変化はありません。
データ・シート に掲載している 15Vでの特性を参考にしてください。

 

 

適用製品

オペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください