Renesas Synergy™

FAQ 1004665 : ATM SONET Framer UPD98404のB2エラーを検出する条件はありますか?

B2エラーの検出は、まず PCMR(パフォーマンス要因マスク・レジスタ)でマスクを設定していない(D3:B2E=0)ことが必要です。
次にフレーム同期が確立していることが条件になります。
フレーム同期外れ状態 (OOF状態) で、B2バイトの位置が認識できない場合は、 B2エラーを検出せず PCR(パフォーマンス要因レジスタ)の D3:B2Eビットを "1" に設定しません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください